结果:找到"DW1000 UWB精准定位 UWB",相关内容362条
- 生命体征监测雷达,硬核科技“变身”健康监测的好帮手
- 随着社会的发展进步,人们对健康管理的重视程度逐步增加,对自身或家人健康状况进行监测的需求也日益增多。睡眠是人体恢复和修复的重要过程,良好的睡眠质量对于我们的身心健康至关重要。高质量的睡眠可以增强我们的免疫系统,提高记忆力和注意力,保持良好的生活状态。而睡眠质量不佳,可能会导致心脏病、糖尿病、抑郁症等一系列健康问题。因此,了解我们的睡眠质量,采取适当的措施来改善它,是非常必要的。近年来,越来越多人选择智能设备来居家监测睡眠质量。通过监测睡眠,我们可以了解睡眠过程中的心率、呼吸、运动和睡眠深度等信息,进而评估睡眠质量,以及识别出可能存在的问题。生命体征监测雷达模组是一款基于超宽带(UWB)生物雷...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: UWB超宽带 体征监测 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-04-22 09:35:00
- UWB超宽带生命体征监测雷达模组
- SW-UWB-M-A2X2是一款工作于UWB频段的超宽带人体监测雷达模组,可以在设定区域内以极高的灵敏度非接触式感应人体的存在,测量人体的呼吸和心率。该雷达模组由发射和接收天线、雷达芯片和MCU等组成(如图1-1),MCU内带有算法固件,直接生成检测结果,可通过UART接口与雷达模组进行控制和数据传输。1)该雷达模组的详细功能如下:检测人体的存在:在设定的检测范围内,实时检测是否存在活的人体;测量体征参数:对存在的人体,实时测量呼吸率、心率、体动、距离等参数;2)该雷达模组具有如下特点:在检测范围内,可稳定检测到人体存在,不论人体处于走动、站立甚至静卧状态工作于UWB频段,相比于24...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: UWB超宽带 雷达模组 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-03-22 11:23:00
- 超宽带UWB人体检测雷达的原理与应用
- 超宽带(UWB)人体存在检测雷达模组,能通过发射、接收和处理电磁波对探测区域进行扫描,通过微动感知室内环境是否有人存在,实现人体存在及运动的无线感应功能。模组由射频天线、雷达芯片和高速主频MCU组合而成,依赖稳定灵活优越的算法架构核心,解决用户的各种场景探测需求。可搭载上位机或者主机,通过UART灵活地从模组读取感应状态和数据,供用户定制开发。应用场景:智慧酒店探测客房是否有人实现酒店智能化管理,提升入住体验,并且能有效避免隐私问题。通过客房有无人实现无卡自动开关电客人离开后清洁整理房间客房有无人远程监控管理智能家居探测房间内人体存在及活动状态,搭配其他智能设备,实现家电智能化联动,为...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 超宽带UWB雷达 人体检测 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-03-19 14:16:00
- UWB超宽带雷达技术优点
- UWB超宽带雷达技术是一种专为精准定位和安全通信而设计的技术,具有以下优点:1.定位精度高:UWB技术利用纳秒级非正弦波窄脉冲传输数据,能够实现厘米级的定位精度,远高于传统的无线定位技术,如Wi-Fi、蓝牙等。2.传输速率高:UWB技术具有非常高的数据传输速率,可以达到几百Mbps到几Gbps,这使得它非常适合高速数据传输和实时通信应用。3.抗干扰能力强:UWB信号具有极窄的脉冲宽度和极宽的频带,这使得它具有很强的抗干扰能力,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。4.系统容量大:由于UWB信号具有极高的带宽,因此可以同时容纳多个用户或设备在同一空间内进行通信和定位,而不会相互干扰。5.功耗低:UW...
- 所属专栏: 技术交流 标签: UWB超宽带 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-03-18 15:32:00
- 如何设置,使定位孔周围有一圈金属
- 请教各位大侠,我用专业版将一个焊盘作为定位孔,并设置了金属化,但实际的PCB上,在定位孔内和周围并没有一圈金属,如下图所示我想达到的效果如下图
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 定位孔 发帖人:pluto1000 发帖时间:2024-03-09 10:48:00
- CBG9326与HMC9326MS8G对比开发资料
- 国内使用UWB高精度室内定位的行业应用产品,工作频段大部分都在3.5Ghz-6GHz低频段(Channel2(特定场景如管隧矿)和Channel5)范围,因此只能应用于煤矿、监狱等封闭的小众市场。从市场趋势来看,业内均在广泛开发基于6GHz-8.5GHz的合法高频段UWB产品,以期推广到更广泛的应用市场领域。CBG9326是工作频率运行在3.0~4.5GHz的高效率GaAsHBTMMIC驱动放大器。CBG9326封装在一个低成本,8引线并带有露底的表面贴装外壳内,以改善射频和热性能。此放大器在+3.3V电源电压下提供19dB的增益和+25dbm的饱和功率,在+5V电源电压下提供23dB的增益...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: UWB定位,驱动放大器 发帖人:动能SJ 发帖时间:2023-08-01 10:44:00
- DW1000人员精准定位方案简单介绍
- 人员精准定位方案简单介绍DW1000IC通过提供准确的位置感知和通信,为实时定位和室内定位系统、基于位置的服务、无线传感器网络和物联网提供了一种新的方法符合IEEE802.15.4-2011UWB基于DecawayDW1000IC的无线收发模块将物体定位在室内10厘米的精度,即使移动速度高达5米/秒;高数据率通信无线传感器网络(WSN)最高可达6.8Mb/s;高达290m的通信范围通过相干接收机技术实现(取决于模式)标签密度高支持短包时长,半径20米内可达11000个;高度免疫多径衰落允许在高衰落环境中进行可靠的通信低功耗允许长时间使用电池操作(取决于模式)体积小允许在RTLS和WSN中实现...
- 所属专栏: 技术交流 标签: UWB定位 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-11-28 15:42:00
- 深圳核芯物联蓝牙AOA定位解决方案合作伙伴嘉兴太和国内首家发布uwb&蓝牙AOA混合部署方案
- 深圳核芯物联蓝牙AOA定位解决方案合作伙伴嘉兴太和国内首家发布uwb&蓝牙AOA混合部署方案核芯物联岳毅恒深圳核芯物联科技有限公司战略合作拓展总监目标:解决卫星信号无法覆盖的区域内的定位需求问题背景:移动互联网时代,大部分人80%的时间处于室内/建筑内场景:室内(建筑内)找路、找车、找人、找(小)物品分类:无线通信定位、基站定位、惯导定位等定位技术:WiFi、蓝牙、红外、RFID、ZigBee、超宽带、超声波、惯导等尺有所长、寸有所短。优势互补、各展所长WiFi定位:可以实现复杂的大范围定位,但精度较低,只能达到米级精度。蓝牙定位:体积小、功耗低、易集成、可达数十厘米定位精度,但稳定...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 蓝牙AOA uwb 高精度定位 混合部署 解决方案 国内 首家 发帖人:核芯物联岳毅恒 发帖时间:2020-09-15 09:29:00
- 核芯物联发布超越蓝牙AOA高精度定位的AOAPlus融合定位弹性部署高性价比解决方案
- 2019年初,蓝牙技术联盟宣布蓝牙5.1引入了新的"寻向"功能,这个功能可检测蓝牙信号的方向,将大幅提高蓝牙定位的精确度,提供更好的位置服务,结束了以往通过RSSI信号强度的方式做低精度指纹定位的历史,为蓝牙技术解决物联网精确定位与导航问题奠定了基础。针对蓝牙室内定位优化出的蓝牙5.1协议,利用AOA/AOD技术极大地提升了室内定位技术的可用性,同时兼具高精度、高并发、低功耗、低成本、高兼容性等特性,为其解决物联网精确定位与导航问题奠定了基础。就连国内的UWB厂家也纷纷开始加入到蓝牙AoA领域的产品开发。更加凸显出蓝牙AOA方案的独特优势。从目前来看,UWB定位系统在室内定位市场中占据一定的...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 蓝牙aoa定位 高精度定位 AOA定位 融合定位 弹性部署 发帖人:核芯物联岳毅恒 发帖时间:2020-08-25 21:35:00
- UWB技术的精准定位,精确度达到10cm,DW1000芯片也太好用了吧!
- 关于DW1000芯片,很多人都已经很熟悉了。在精准定位这方面DW1000的应用很广泛,例如人在隧道工作时都需要非常精确的做定位。那DW1000是再适合不过了。符合IEEE802.15.4-2011超宽带标准。按照数据手册上应该最小误差在10厘米以内。DW1000的最远传输距离为450米(直视距离,非直视距离为45米)。芯片功耗低,可双向测距和定位,可作为室内定位。单电源电压:2.8V至3.6V数据传输速率:110kbit/s,850kbit/s和6.8Mbit/s;6频段:从3.5GHz至6.5GHz发射功率:-14dBm/-10dBm发射功率密度:<-41.3dBm/MHz支持数据包...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DW1000 UWB精准定位 UWB 发帖人:jiajun7987 发帖时间:2020-06-05 17:41:00
返回